This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:使用霍尔传感器控制 BLDC 的示例项目代码

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1112286/tms320f280025c-sample-project-code-for-the-control-of-a-bldc-using-hall-sensors

器件型号:TMS320F280025C
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

TMS320F280025C:您是否有使用霍尔传感器控制 BLDC 的示例项目代码?

我们使用的是 DRV8323RS 板。

当我尝试启用 motor1_hall define 时、使用 motor1_ISBLDC 并使用 universal_motorcontrol_lab_f28002x 工程时、我在编译期间会遇到以下错误。

"ISBLDC 无法同时与其他估算器配合使用"

是否有另一个项目允许我将 BLDC 与霍尔效应搭配使用?

请提供建议。