This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-Delfino-EtherCAT:对 BoosterPack (SPI)格式原理图的要求

Guru**** 1623435 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, LAUNCHXL-F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1112107/tidm-delfino-ethercat-requirement-for-the-schematic-of-boosterpack-spi-format

器件型号:TIDM-Delfino-EtherCAT
主题中讨论的其他器件:controlSUITETMDSECATCNCD379DLAUNCHXL-F28379D

尊敬的团队:

我的客户有 一个 BoosterPack (SPI)格式板、他想知道两 个插座的定义:

但是 、我们在官方网站上提供的原理图不包含 两 个插座的定义、 那么、客户应该如何获得与 BoosterPack 相对应的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

    我在 https://www.ti.com/lit/tidrle9上看到 controlCARD 版本是在线版本、 但不确定 BoosterPack / LaunchPad 原理图是在哪里。 它可能位于 controlSUITE 中、我需要进行检查。

    更多的 controlCARD 参考资料请访问 :https://www.ti.com/tool/TMDSECATCNCD379D

    使用此平台替代集成了 EtherCAT 的较新 F2838x 器件的任何原因是什么?

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我还找到了您为我列出的这两种材料、但 其中没有 BoosterPack 的 SCH、我的客户想知道图片中圈出的两个接头的引脚定义。

    客户之所以使用此平台、只是因为他们拥有此平台。  在我看来、它们仅用于测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

    查找此电路板 BoosterPack/LaunchPad 型号的 sch 和设计文件时遇到问题。 今天、我们似乎只提供并充分记录/支持 controlCARD 变体(TMDSECATCNCD379D)。 我正在尝试与团队中的其他人进行核实、但对该评估板的了解有限。

    电路板应使用我们 C2000 LaunchPad 上的标准 SPI 引脚位置、例如 LAUNCHXL-F28379D、但我不确定会产生哪些其他信号。 引脚映射如下。

    https://www.ti.com/lit/sprui73

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的跟进、 如果有任何更新、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

    好消息、我找到了原理图。

    e2e.ti.com/.../TIDM_2D00_DELFINO_2D00_ETHERCAT_5F00_BP_5F00_sch.pdf

    最棒的

    Kevin