This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:#10099-D 错误内存不能 n't FIT、分配失败。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1108628/tms320f28379s-10099-d-error-memory-doesn-t-fit-failed-to-allocate

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!
请查看以下问题。 我遇到以下错误:

 

在我找到它的.map 文件中、

请帮助我解决此问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在链接器 cmd 文件中正确分配了 IQMath 和 IQMathTables?  

    -Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请指导我完成该过程、我在  项目中包含了 IQmathLib.h 和 IQmath_fpu32_coff .lib 文件。 如何分配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 C2000ware 的 IQMath 示例中查看链接器命令文件。  
    路径: C2000Ware_4_01_00_00\libraries\math\IQmath\c28\examples\C

    -Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Shantanu。 我能够分配  IQMath 和 IQMathTables、这解决了问题。