This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:在地址"0x3fb02a&quot 处中断;没有可用的调试信息、或者在程序代码之外。

Guru**** 2537110 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1107172/launchxl-f280049c-break-at-address-0x3fb02a-with-no-debug-information-available-or-outside-of-program-code

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

各位专家:

我 在 LAUNCHXL-F280049C 上工作、编程器将在调试模式下工作、但当 我终止调试会话并复位控制器时、编程器将不工作(释放模式)。

您可以在下图中看到、当我加载代码时、它是 PC 指向"Before Main First line"、但当我运行 Resume 时、它会卡住"ESTOP0"

在地址"0x3fb02a"处中断、没有可用的调试信息、或者在程序代码之外。

BTW、我使用 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f28004x\examples\HRPWM\HRPWM_ex4_Duty_updown_SFO 的示例

我尝试另一个示例、错误仍然在这里。 那么、我怀疑 LP 板是否损坏了?  请帮助我解决此问题。

我检查 0x3fb02a,它在引导 ROM 地址中, 它是 ITRAP ISR 吗? 如何调试 损坏的电路板? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对流量不太确定。 让我重复一遍、如果我理解正确的话。

    您已导入 Launchpad 项目、选择 CPU1_LAUNCHXL_RAM 作为活动项目、然后按'Debug'图标。 该示例按预期工作。

    现在您终止调试会话、然后按物理开关来重置电路板。 然后再次按下"Debug"按钮、此时您将看到上图中显示的错误。 我的理解是否正确?

     LaunchPad 的引导模式是什么?

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有此问题的更新? 是否已解决?