This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812-Q1:TMS320F2812

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1112251/tms320f2812-q1-tms320f2812

器件型号:TMS320F2812-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F2812

尊敬的 TI 团队:

我们的 UPS 产品使用2812作为主控制芯片。 结果发现、当电源打开时、DSP 的 IO 端口(引脚29和20)偶尔会发送大约400us 的脉冲宽度、并且发生的概率非常低。 检查 TMS320F2812手册、并发现当 VDD (1.9V)=1V 和 VDDIO (3.3V)=2.5V 时、DSP 的 IO 引脚可能输出一个不确定的电平。 这种水平是如何产生的? 脉宽400us 是否是固定值? 是否可以使用滤波器电路解决此问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~用户名="497029" URL"支持/微控制器/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microset-forum/1112251/TMS320F2812-Q1-TMS320F2812"]此级别是如何实现的?

    按"电平"、如果您指的是 VDD 和 VDDIO 电平、则这基于 I/O 缓冲器的设计。

    [~用户名="497029" url="支持/微控制器/C2000-micro-group/C2000/f/C2000-micro-forumer/1112251/TMS320F2812-Q1-TMS320F2812"]脉宽400us 是否为固定值? [/报价]

    [引用 userid="497029" URL"~/support/microriors/c2000-microriors-group/C2000/f/c2000-microrier-forum/1112251/TMS320F2812-Q1-TMS320F2812"]是否可以使用滤波器电路解决此问题?

    仅当您确保此类滤波器不会影响正常运行时。