This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2406A:如果 VCCP 保持悬空怎么办?

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1112387/tms320lf2406a-what-if-vccp-is-left-floating

器件型号:TMS320LF2406A

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

这适用于现有产品。

如果 VCCP (管脚40)保持悬空、是否有任何潜在的不良结果?

用户知道这个引脚应该被连接至5V 或者0V、但是他们只是想知道如果他们违反了这个要求会怎么样?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

       数据表非常清楚地指出、此引脚不得悬空。 当违反数据表指南时、我们无法预测故障的精确性质。 要回答您的问题、是的、可能会出现不正确的器件行为。