This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:套件失败并烧坏

Guru**** 2581065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1125994/tmdshvmtrpfckit-the-kit-failed-and-burned

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

尊敬的团队:

当客户参考"HVMotorCtrl+PFCKit_HowToRunGuide"中的指令进行测试时、执行后:

"要使用交流电源、请使用香蕉插头线将[Main]-BS1和 BS5相互连接。 现在,将交流电源线的一端连接到[Main]-P1。”,

然后连接到电源(AC110V)、下图左下角的部件被烧毁。

客户想要了解:

1、什么类型的设置错误可能会导致这种情况发生?

2、该区域的功能应用于 PFC 控制、我们是否可以在不使用该区域的情况下控制电机?

此致、

绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="306637" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum1125994/tmdshvmtrpfckit-the-kit-failure-and-burg"],会发生什么设置错误?

    请勿如上图所示添加接地线、这就是损坏套件的原因。 用户指南中没有此类说明。

    [引用 userid="306637" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum1125994/tmdshvmtrpfckit-the-kit-failure-and-burg"]此区域的功能应用于 PFC 控制、我们是否可以在不使用此区域控制电机?[/引用]

    是的。 按照指南使用跳线将 BS1连接到 BS5、该跳线将启用在没有 PFC 的情况下运行电机。

    请仔细阅读用户指南、并按照指南使用该套件。

    此 EVM 可接受来自交流电源/壁式电源的电源、仅使用 来自壁式电源的带电和中性线、保护接地未连接(悬空)。 电源
    接地端与保护接地端浮动、所有接地平面都相同。  因此 、在将示波器和其他测试设备连接到电路板之前、必须采取适当的注意事项并满足适当的隔离要求。  将接地设备连接到 EVM 时、必须使用隔离变压器。