This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-HT:SM320F28335-HT

Guru**** 649970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1125816/sm320f28335-ht-sm320f28335-ht

器件型号:SM320F28335-HT

我们有一个设计的两个不同的修订版板、除了振荡器、在 DSP 部分没有任何变化。  具有20MHz 振荡器的旧板在电源复位后可以正常启动、但具有30MHz 振荡器的新板不能正常启动。  除了软件中的分频比、我们是否需要进行任何其他设置或更改才能启动新电路板、或者是否存在任何其他问题。  RAM 加载在两个版本上都正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    您能评论一下您之前使用的 PLLCR 设置以及30MHz 实现的修改后设置。  寄存器位于存储器地址0x7021、但如果您使用的是我们的头文件、您应该能够在 C 代码中搜索 PLLCR。

    如果系统时钟与之前的实现相比有所增加、那么根据这种情况、我们可能需要修改闪存 WS (WaitStates)。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于30MHz 版本、我们使用以下设置

    #define DSP28_DIVSEL 2 //为 SYSCLKOUT 启用/2

    #define DSP28_PLLCR 7
    我们还尝试了以下选项、但没有改变

    #define DSP28_DIVSEL 0 //为 SYSCLKOUT 启用/4

    #define DSP28_PLLCR 6


    #define DSP28_PLLCR 0 //在此模式中绕过 PLL

    我们使用的20MHz 版本  

    #define DSP28_PLLCR 10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    谢谢、闪存 WS 应该可以、从100MHz (20MHz X -塔)变为105MHz (30MHz)都需要 WS=3、因此这不需要改变。

    您能否确认是否正在使用 sysctrl.c 中的 InitPLL()函数来设置 PLL?  这更适合我确认这里的操作顺序。

    您在30MHz X 直流转换器中看到的任何器件行为、例如、请参阅 XRSn 脉冲或任何有关代码在引导流程中可能已进入的位置的指示?

    void 
    InitPll(Uint16 val, Uint16 divsel)
    {
        //
        // Make sure the PLL is not running in limp mode
        //
        if (SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.MCLKSTS != 0)
        {
            //
            // Missing external clock has been detected
            // Replace this line with a call to an appropriate
            // SystemShutdown(); function.
            //
            asm("        ESTOP0");
        }
    
        //
        // DIVSEL MUST be 0 before PLLCR can be changed from
        // 0x0000. It is set to 0 by an external reset XRSn
        // This puts us in 1/4
        //
        if (SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL != 0)
        {
            EALLOW;
            SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL = 0;
            EDIS;
        }
    
        //
        // Change the PLLCR
        //
        if (SysCtrlRegs.PLLCR.bit.DIV != val)
        {
            EALLOW;
            
            //
            // Before setting PLLCR turn off missing clock detect logic
            //
            SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.MCLKOFF = 1;
            SysCtrlRegs.PLLCR.bit.DIV = val;
            EDIS;
    
            //
            // Optional: Wait for PLL to lock.
            // During this time the CPU will switch to OSCCLK/2 until
            // the PLL is stable.  Once the PLL is stable the CPU will
            // switch to the new PLL value.
            //
            // This time-to-lock is monitored by a PLL lock counter.
            //
            // Code is not required to sit and wait for the PLL to lock.
            // However, if the code does anything that is timing critical,
            // and requires the correct clock be locked, then it is best to
            // wait until this switching has completed.
            //
    
            //
            // Wait for the PLL lock bit to be set.
            //
    
            //
            // The watchdog should be disabled before this loop, or fed within
            // the loop via ServiceDog().
            //
    
            //
            // Uncomment to disable the watchdog
            //
            DisableDog();
    
            while(SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.PLLLOCKS != 1)
            {
                //
                // Uncomment to service the watchdog
                //
                //ServiceDog();
            }
    
            EALLOW;
            SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.MCLKOFF = 0;
            EDIS;
        }
    
        //
        // If switching to 1/2
        //
        if((divsel == 1)||(divsel == 2))
        {
            EALLOW;
            SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL = divsel;
            EDIS;
        }
    
        //
        // NOTE: ONLY USE THIS SETTING IF PLL IS BYPASSED (I.E. PLLCR = 0) OR OFF
        // If switching to 1/1
        // * First go to 1/2 and let the power settle
        //   The time required will depend on the system, this is only an example
        // * Then switch to 1/1
        //
        if(divsel == 3)
        {
            EALLOW;
            SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL = 2;
            DELAY_US(50L);
            SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL = 3;
            EDIS;
        }
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该是您的所有代码、我们可以运行30MHz 代码和闪存、并从旧板开始:

    空 InitPll (uint16 val、uint16 divsel)

    //确保 PLL 没有在跛形模式下运行
    if (SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.MCLKSTS!= 0)

    //检测到缺少外部时钟
    //将此行替换为对相应行的调用
    // SystemShutdown();函数。
    // asm (" ESTOP0");

    // DIVSEL 必须为0才能将 PLLCR 从更改为
    // 0x0000。 通过外部复位 XRSn 将其设置为0
    //这使我们进入1/4
    if (SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL!= 0)

    EALLOW;
    SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL = 0;
    EDIS;

    //更改 PLLCR
    if (SysCtrlRegs.PLLCR.bit.DIV!= val)

    EALLOW;
    //在设置 PLLCR 之前关闭缺少的时钟检测逻辑
    SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.MCLKOFF = 1;
    SysCtrlRegs.PLLCR.bit.DIV = val;
    EDIS;

    //可选:等待 PLL 锁定。
    //在此期间,CPU 将切换到 OSCCLK/2,直到
    // PLL 是稳定的。 一旦 PLL 稳定、CPU 将会执行该操作
    //切换到新的 PLL 值。
    //
    //此锁定时间由 PLL 锁定计数器监控。
    //
    //无需代码来等待 PLL 锁定。
    //但是,如果代码执行任何对计时至关重要的操作,
    //并要求锁定正确的时钟,则最好锁定
    //等待此切换完成。

    //等待 PLL 锁定位被置位。

    //应在该循环之前禁用看门狗,或在其中馈送看门狗
    //通过 ServiceDoG()的循环。

    //取消注释以禁用看门狗
    DisableDog ();

    while (SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.PLLLOCKS!= 1)

    //取消注释以处理看门狗
    // ServiceDoG();

    EALLOW;
    SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.MCLKOFF = 0;
    EDIS;

    //如果切换到1/2
    if (((divsel ==1)||(divsel ==2))

    EALLOW;
    SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL = DIVsel;
    EDIS;


    //注意:只有当 PLL 被绕过时才使用此设置(即 PLLCR = 0)或关闭
    //如果切换到1/1
    //*首先转到1/2并让功率稳定下来
    //所需的时间取决于系统,这只是一个示例
    //*然后切换到1/1
    if (divsel == 3)

    EALLOW;
    SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL = 2;
    DELAY_US (50L);
    SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL = 3;
    EDIS;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    感谢您的参与、因此这不是问题(PLL 设置)。  我已在论坛聊天中向您发送了一封邮件、这可能会更有效。 将在此处查找您的回复。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接受

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已接受邀请。 请使用电子邮件