This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28033:TMS320F28033不是

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1125395/tms320f28033-tms320f28033-is-not

器件型号:TMS320F28033

大家好、

我们的客户有一个采用 TMS320F28033微控制器的旧项目。 他正在使用  XDS510仿真器 和 CCS v.3.3、但当他尝试添加 TMS320F28033时、它不在下面的屏幕截图所示的器件列表中。 我已确认  CCS v.310.1支持 TMS320F28033。 CCS v3.3是否也支持该功能?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    应该支持它、但它不会在您共享的映像中列出。 我没有安装 CCS 3.3。 让我挖掘一下它、明天再回到您的身边。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    感谢您确认 CCS 3.3 支持 TMS320F28033。 我们将向您提供有关如何在 CCS 中添加 TMS320F28033的反馈

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    这是新的 CCS 3.3安装还是以前正常工作? 您可能再次重新运行 CCS 3.3安装程序以添加对器件的支持。 我已在主题中添加了 Hareesh 以获得进一步帮助。

    :您能不能建议添加对这些设备的支持的最简单的方法吗?

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

       CCSv3.3的整个工具链现在已经过时。 CCS 的更新版本(基于 Eclipse)(如11.x)可免费下载、而 XDS200等调试探针比旧的 XDS510探针(非常昂贵无法购买)要便宜得多。 升级到较新的工具是否是客户的选择? 如果这不是一个选项、您可以使用定制板选项创建板级配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh 和 Santosh、

    我们的客户决定使用 CCS 的最新版本。 他的关切已得到解决。

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Danilo