主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
当用作 LIN 主机时、请求从机数据的命令或设置是什么?
谢谢、此致
耶鲁李
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
当用作 LIN 主机时、请求从机数据的命令或设置是什么?
谢谢、此致
耶鲁李
您好、Marlyn、
感谢您的支持!
[引用 userid="315358" URL"~/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/C2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1123826/tms320f28034-How-request-slave-data-when-acting-a-lin-master/4169335#4169335"]您必须将正确的 ID/quote[引用]标题中的内容写入正确的 ID/quote[]。此 ID 是否指的是 LINID? 如何写入? 例程中未给出相应的写入方法。
谢谢、此致
耶鲁李
您好、Yale、
是的、我重新读取了 LINID。 我指向的 LIN 示例显示了如何写入 LINID 寄存器以及如何设置 RXIDMASK/TXIDMASK。
//
// LIN MASK Configuration 2
//
LinaRegs.LINMASK.bit.RXIDMASK = RXID_MASK; // 0xA
LinaRegs.LINMASK.bit.TXIDMASK = TXID_MASK; // 0xA
//
// Initialize the Slave LINIDNUM register
//
LinaRegs.LINID.bit.IDSLAVETASKBYTE = LINIDNUM_Slave; // 0x30
//
// Release SCI from software reset state - End of Config
//
LinaRegs.SCIGCR1.bit.SWnRST = 1;
//
// LIN Response Length
//
LinaRegs.SCIFORMAT.bit.LENGTH = RESP_LENGTH;
for(i=0;i<8;i++)
{
//
// Transmit Data - This populates the LIN transmit
// buffers - no data is actually sent yet.
//
LinaRegs.LINTD0.all = *Tx_DataPtr++;
LinaRegs.LINTD1.all = *Tx_DataPtr++;
//
// Send ID by writing to LINIDNUM register
// This causes the ID to be written to the bus. In turn,
// this causes both TX and RX ID matches in the slave task
// to occur - causing the data in the transmit buffers to
// be placed on the bus and also read into the receive buffers
//
LinaRegs.LINID.bit.IDBYTE = LIN_ID; // 0x3A
此致、
Marlyn
您好、Marlyn、
客户现在可以正确发送报头、但从机不能发送匹配的消息。 他们是否需要设置除 LINID (PID)之外的任何内容?
当2803x 作为主机发送消息时。 假设0x01是主器件的控制消息标头(假设没有数据)、0x02是请求从器件数据的消息标头。 发送消息标头时、如何判断消息是主机控制消息还是请求数据的消息? 毕竟、这个头的分配方法是将 PID 写入 LINID。
谢谢、此致
耶鲁李
您好、Yale、
[~ userid="514648" URL"/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/C2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1123826/tms320f28034-How-Request-slave-data-When-acting-a-lin-master/4172013#4172013)]客户现在发送的报头不正确,但与报头匹配。 他们是否需要设置除 LINID (PID)之外的任何内容?[/QUERP]客户如何设置 IDSLAVETASKBYTE、这也是必需的、以便从机知道 LIN 节点是否需要执行 RX 响应、TX 响应或任何操作。
此致、
Marlyn