主题中讨论的其他器件: C2000WARE
您好!
美好的一天!
我在佛罗里达中央大学使用软件定义的三级 PWM 逆变器。 该研究产品使用 TI C2000 Delfino (TMS320F28379D)处理器。 我使用 MATLAB/Simulink 作为对 DSP 进行编程的软件平台。 逆变器将产生输出功率。 但我在 ADC 测量方面遇到了问题。
1 、测量输出交流电压和电流(三相)时、我没有得到任何读数。
2.可以测量输入直流电压。 但测量误差很小。
我正在尝试找出问题。 DSP 有四个用于 ADC 测量的模块(A、B、C、D)。 每个 ADC 模块有16个通道。 逆变器的设计方法是随机分配 ADC 通道以进行电压、电流测量。 ADC 通道分配、SOC (转换开始)序列、EOC 上的 ADC 中断(转换结束)是否存在任何问题? 我将在此附上代码 。 我非常感谢你的评论。 谢谢!
此致、
Mohammad Safayet Hossain