This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:将 TDO 设置为 GPIO

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1125799/tms320f280025-set-tdo-as-gpio

器件型号:TMS320F280025

大家好、

很高兴与您交谈! 我的客户对 F280025有疑问。

问题是、当我们使用 TDO 作为 GPIO (37)时、我们需要做什么? 现在、如果将 TDO 设置为 GPIO (MUX=0)、则编程功能将被禁用。 现在、如果我们要继续使用 TDO 引脚进行编程、我们必须从外部强制复位来恢复 JTAG。 那么、您在这里有什么建议吗? 谢谢!

BR、Sherman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢尔曼、

    如果用户希望将 TDO 用作 GPIO、则需要使用 cJTAG (2线制 JTAG)接口 、而不是普通 JTAG。

    此致、

    Vivek Singh