This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28335:在外部模式下通过 Simulink 与 MATLAB 协同工作的连接问题

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1125628/tmdsdock28335-connect-issue-of-worked-with-matlab-through-simulink-in-external-mode

器件型号:TMDSDOCK28335

大家好、

  美好的一天!

  我的客户在使用  TMDSDOCK28335  时遇到困难、在外部模式下通过 Simulink 与 MATLAB 协同工作。 他参考 了线程567993 ,但无法解决问题,详细 信息如下:

  "我有 C2000 TMDSDOCK28335实验套件。 我的笔记本电脑上安装了 MATLAB 2018a、我尝试在外部模式下通过 Simulink 运行实验套件。我已通过 USB 连接它。

  首先、我尝试使用脉冲发生器和 TMS2833x 数字输出块来运行一个简单模型。 但我在运行时遇到以下错误:

 执行外部模式 MEX-file 'ext_comm'时出错:无法连接到目标。 等待目标的连接响应时发生超时。 超时的可能原因:

 a)目标未开启。

 b)目标未连接到您的主机。

 c)模型的应用程序未在目标上运行。 您可能已单击"停止"按钮。 如果“Run (运行)”按钮未变暗,请单击它。 否则、单击"构建"按钮、该按钮会在目标上下载并运行您的应用程序。
组件:Simulink |类别:方框图错误
无法连接到'first'的'TI Delfino F2833x'目标。
组件:Simulink |类别:模型错误


这在编译和编译完成且代码生成成功后的最后一个运行过程中发生。  但连接到硬件失败、显示上述错误消息。
作为一种解决方案、我尝试了以下方法、并在包括 MATLAB Answers 和 TI 支持在内的各种论坛上学习这些方法:
i)关闭控制卡上的 SW1、而 SW2中的所有四个开关默认处于打开状态。
II)闭合 J9
III)在"Device Manager (设备管理器)"->"Ports (COM & LPT)"中验证并重新安装了 XDS100 Class USB Serial Port (COM6)的驱动程序
IV)已在 XDS100类辅助 端口和调试端口中选中"Load VCP"。
v)在配置参数->硬件实现中、振荡器时钟频率从30MHz 设置为10MHz、CPU 时钟频率为150MHz。
Vi)波特率、包括 SCI_A 在内的任何地方都设置为9600位/秒
VII) Rx 和 Tx 分别位于引脚28和29
VIII)在外部模式下、通信接口为串行端口、串行端口 COM6与设备管理器->端口(COM 和 LPT)中针对 XDS100标注的端口相同。  
"

您能帮我们检查颠倒的信息、并 为我们提供如何解决连接问题的建议。

此致
苗白