This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:X1时钟不会在定制 PCB 上饱和

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1126148/tms320f280039c-x1-clock-not-saturating-on-custom-pcb

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280039C

您好、TI 专家、  

我构建了一个采用 C2000 F280039C 芯片的 PCB。 该原理图主要遵循 LAUNCHXL-F280039C 设计、但时钟除外、我决定仅使用内部振荡器。

I 在 PCB 上使 X1 (GPIO19)和 X2 (GPIO18)悬空。 这是错误吗?

加载一个小测试程序后、我在 CCS 中卡在此行:

下面是有关我的应用的一些详细信息:

-I 正在使用 XDS110调试探针

-3.3V 和1.2V 电压轨看起来都可以正常工作。

JTAG 完整性测试成功

-nRESET 信号在拉至低电平时会正确中断调试会话

探测器上的 emu (全部4个)信号保持悬空

最后、这种错误是否可以通过巧妙的焊接来解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试观察示波器下的时钟信号 X1和 X2时、我必须将这些引脚短路、因为探针比 MCU 的引线大、并且由于某种原因、程序已被解锁。 每次上传新代码时、都必须执行此操作、因此有点奇怪、但如果它可以正常工作、则可以正常工作