This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用复位 IC

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, LAUNCHXL-F28379D, TMDSCNCD28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1124854/tms320f28379d-using-a-reset-ic

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379DTMDSCNCD28379DC2000WARE

您好、社区!

我对正确设计微控制器板有疑问。 我正在为  TMS320F28379D 设计接口板。 我查看 了 LAUNCHXL-F28379D 的设计文档。  诸如"STM6315sdw13f"的复位 IC 未在电路板中使用。 是否有人会告诉我在我的设计中使用此 IC 是否是一个好主意?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OV/UV 器 件必须将器件复位到特定范围之外、数据表中指定了 VDD 和 VDDIO 所需的范围。

    该器件还必须是漏极开路、 对于所选器件而言、这似乎是正确的。

    如果您需要经过测试且已知良好的 IC、只需使用 TMDSCNCD28379D 中的监控器即可。 可以在 c2000Ware 中找到 BOM 和原理图。

    C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3  

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody、感谢您的回复、

    我找不到您提到的电路板的 PDF 或原理图。 是否公开提供使用? 如果没有,请告诉我 XRSN 和 GPIO-168的功能是什么?

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过程分为两步。  

    1安装 C2000ware https://www.ti.com/tool/C2000WARE 

    2打开此处包含的文件: C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3

    请注意、可以修改安装位置、C2000ware 的确切版本可能会根据您安装的下载内容而变化。

    此致、

    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cody 的回应!