This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用 C2prog 时出现段违反错误

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1122082/tms320f28388d-section-violation-error-when-using-c2prog

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

W 现在正在通过 C2prog 使用 F28388 SCI 模式、我们遇到一个名为 Section Violation 的问题、您能帮助我们解决这个问题吗? 谢谢! cmd 文件位于附件中。

https://tidrive.ext.ti.com/u/6MqvBjBKry36yq8P/9f5e5cc5-84f8-427a-9e7a-7ab3df03b312?l

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以共享错误的快照吗? 这是链接器错误还是编程错误?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是一个编程错误、名为  Section violation (0x39000、len=0x310)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    我认为您是指 C2Prog 的"扇区违规"错误。  请确认。  我从未见过"违反章节"。

    您能否检查链接器命令文件以确保所有已初始化的段都映射到有效的闪存地址空间?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    我没有听到您的反馈。  您是否仍需要我们的帮助?  或者我可以关闭此帖子吗?

    谢谢、此致、
    Vamsi