Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, C2000WARE, SFRA
主题中讨论的其他器件:powerSUITE、 C2000WARE、 SFRA
您好、支持团队、
是否有任何资源详细介绍 powerSUITE 和所有其他电源设计器应用、以便我能够学习如何安全地将 TI 参考设计中的可用代码转换为适合我的应用的代码?
我一直致力于设计利用 DAB 转换器的电动汽车充电器、如 TIDA10054中的那样。 但是、我的功率级是由我自己设计的、功率级仅为5kW、而 TIDA010054的功率级为10kW。 同样、我的工作频率也不同。 此外、与参考设计中使用的 F28049不同、我将使用的控制板是 F28335。 因此、我想知道我是否仍然可以为我的应用使用 Power Suite GUI 或参考设计中的代码。
如果就此提出任何建议、风险和资源,将不胜感激。 此外、如果有一个网络研讨会或培训视频、其中介绍 了使用 Digital Power SDK 工具对任何 TI 参考设计进行完整硬件测试的情况、请分享。
谢谢!
此致、
普拉什兰特