This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TI GUI Composer 独立应用程序分辨率大小/缩放

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1125946/tms320f28069-ti-gui-composer-stand-alone-app-resolution-size-zoom

器件型号:TMS320F28069

您好!

我已经使用 TI GUI Composer 制作了一个独立的应用。 当我从 GUI Composer 的浏览器中运行该应用程序时、我可以轻松地放大和缩小以适应窗口需要。 但是、一旦导出到独立应用程序、我无法放大和缩小。 在较小的屏幕上使用时、应用程序太大、不需要上下滚动、也不需要向左和向右滚动、但在大屏幕上可以正常工作。 是否有办法使其能够放大和缩小或更改分辨率大小?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deborah、

    您是否正在使用 v2库项目? 您可以使用此标记将缩放菜单组件添加到菜单中。 缩放菜单将显示在桌面应用程序中。

    您也可以从零部件调色板拖放此零部件。

    我猜您的应用程序是使用 absolution 布局创建的、更好的方法是将其转换为灵活布局以支持不同的屏幕分辨率。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    如何将其转换为柔性布局? 有没有可以找到解释的地方?

    谢谢、

    Deborah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Flex 布局是 CSS 属性,即显示:Flex。 您可以在 GC 设计器的样式面板中更改 ti-widget-container CSS 显示属性。

    网上有很多关于柔性显示屏的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能在网上推荐一个好的信息来源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/ (最详细)

    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/flex (弹性上的另一个)

    https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_flex.asp (一般 CSS flex 和其他有用的 html/CSS 网站)