This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 CPU2只运行 ISR

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1126201/tms320f28379d-using-cpu2-to-just-run-the-isr

器件型号:TMS320F28379D

我有一个时间关键型 ISR、需要在 EPWM2中断上运行。 是否可以将 ISR 卸载到 CPU2、但让 CPU1更新 EPWM2Regs 寄存器以更改其频率和占空比? 实际上、CPU2只需要运行由 EPWM2触发的 ISR、但 ePWM 的其余属性由 CPU1控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="333020" URL"~/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/C2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1126201/tms320f28379d-using-CPU2-TO-JYE-RUN-ISR"]从本质上讲、CPU2只需要运行由 EPWM2触发的 ISR、但其余属性由 ePWM[]控制。

    是的、这可能是、但 CPU2 ISR 将执行什么操作? 以及 CPU1如何知道何时更新   EPWM2Regs 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPU2 ISR 将停止 cpuTimer 并向 CPU 1发送一些数据。 CPU1将更新 epwm1isr 中的 epwm2regs、该变量使用全局同步与 epwm2同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuj、

    这应该起作用。

    此致、

    Vivek Singh