This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用 EtherCAT 时、在直流模式下的运行时出现数据更新故障

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1126307/tms320f28388d-when-using-ethercat-there-was-a-data-update-failure-at-runtime-in-dc-mode

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我将 TwincAT3数据发送到28388D、然后将数据发回。 在比较这两者时、我发现有一些数据未更新的情况、但在我检查 TwincAT3时、没有丢失帧

我想问  问题是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐您好、

    右侧的值是 F2838x 发送回 TwinCAT 的数据吗? 如果是、它似乎出于某种原因发送了以前的数据。

    您是否在使用 C2000WARE 中提供的示例代码?您能否详细说明测试方法?

    是否有任何具体的情况会导致这种情况?

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    您的回答"似乎出于某种原因发送了以前的数据"可以帮助我找到问题的原因、这是因为我使用 PC 作为主器件、PLC 频率太快、无法进行数据更新、因此它会发送以前的数据并显示没有丢失帧。

    谢谢。您的回答对我很有帮助