This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:在 CPU1和 CM 之间与 IPC 共享数据

Guru**** 2870410 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1126032/tms320f28384d-share-data-between-cpu1-and-cm-with-ipc

器件型号:TMS320F28384D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我还遇到链接线程问题、我只能读取从 CPU1发送的数据的长度。如何在 CM 中获取共享数据、请给出一些想法。!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    此 C2000Ware 示例 IPC_ex2_msgqueue_c28x1、IPC_ex2_msgqueue_cm 就是这样做的。 请查看该示例。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj 先生、您好!

    感谢您的回复。这将对您有所帮助。