This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:固件:PWM 中断时序

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, TMS320F28377D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1125887/tidm-1000-firmware-the-pwm-interrupt-timing

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件: TMS320F28377D

您好!

我对基于 Vienna 整流器且采用 C2000 MCU 的三相功率因数校正(PFC)参考设计的设计指南 TIDM-1000有疑问。

具体而言、它位于 DSP 器件的 PWM 中断时序上。

首先、根据设计指南的图4、当  时基计数器等于 PWM 周期的一半时、PWM 中断事件似乎会生成。

但是、就我分析 TMS320F28377D 器件的固件而言、  计时器递减时、当时基计数器等于 CMPC 寄存器时、会生成 PWM 中断事件。

由于 CMPC 寄存器的初始值为零、 因此当   时基计数 器递减到零时、可能会产生 PWM 中断事件。

请为我查看此问题。

感谢你的建议。

此致、

JS Yoo