This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C-Q1:读取 C 语言中的 VMON (电压监控器)值

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1126408/tms320f280025c-q1-reading-vmon-voltage-monitor-value-in-c

器件型号:TMS320F280025C-Q1

我需要读取 VMON 值以进行调试。 任何与 VMON 等效的内容也是可以的。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan、

    您能否提供一些有关您在系统中希望执行的操作的其他背景信息?  没有将 VMON 跳闸点转换为任何寄存器或数字值的机制。  我们建议将 VDDIO 容差设置为3.1V 至3.63V 之间。  这将确保 VMON 版本以及电源轨符合器件正常运行的规格。

    最棒的

    Matthew