Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
您好!
我正在尝试确定是使用 Gernal Hwi 还是使用特定于硬件的 Hwi。
我注意到 常规 Hwi 和特定于器件的 Hwi 之间存在以下差异:
1、 通用 Hwi 允许指定中断优先级、而特定于器件的 Hwi 不允许指定中断优先级
2. 特定于器件的 Hwi 允许指定中断禁用和恢复掩码、而通用 Hwi 不允许指定中断禁用和恢复掩码。
这是否意味着:
1.如果要允许嵌套、应使用特定于器件的 Hwi?
2.如果您不关心中断嵌套并且想要覆盖硬件中断优先级、应该使用常规 Hwi?
此外、常规和特定于硬件的 Hwi 之间的时序基准测试是否有差异?
此外、如果你想在从 Hwi 返回后重新启用所有中断、恢复掩码应该为0xFFFF?
谢谢
斯蒂芬