This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:启用场强减弱时、电机频率与估算器不同

Guru**** 2921650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1120346/tms320f280041c-motor-frequency-is-different-than-estimator-when-field-weakening-is-enabled

器件型号:TMS320F280041C

尊敬的所有人:

我们正在使用 IPMSM 电机进行场强减弱。 我们使用 instaspin 实验室 SDK 并遵循 is13 FWC 和 MTPA 示例代码。 除了启用场强减弱(motorVars.flagEnableFWC = true)并且当 ID 开始变为非零时、电机端子上测得的频率 与 估算器给出的机械频率不同外、所有情况都正常。  请建议解决方案 、如果  需要其他详细信息、请告知我。  

Anup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anup、您好!

    感谢您访问我们的 E2E 论坛。 我们的 InstaSPIN 专家现已不在办公室。 请等待回复延迟。 他们应该在星期二之前回来

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测得的速度和估算速度之间是否存在差异? 以及如何测量电机速度? 实现了多少 ID? 电机的最大和额定电流是多少?

    如果可能、您能否提供更多信息并发布一些测量的电流波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测得速度和估算速度之间的任何差异-是。 测得的速度为3180RPM、估算速度为2880至2910

    如何测量电机转速-通过转速计测量电机转速、通过电动机终端上的频率计测量电机转速。 电机频率和电机速度与3180 RPM 的4极电机频率106Hz 相匹配。

    实现了多少 Id -它不是固定的、但限制为额定电流的30%。 参考实验13 (is13)。

    电机的最大和额定电流是多少-最大电流是15A、额定电流是10A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、请检查电机相电流的频率是否 为电机的估算频率和您设置的目标参考频率。 如果是、 转速计测得的转速可能不是 高速。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转速计测量的转速与电机端子 和电机相电流频率测量的频率相同。 电机速度/电机端子频率 与  motorVars.speed_Hz = EST_getFm_LP_Hz (estHandle)给出的频率不匹配;它持续变化。但当我们 通过 制作 motorVars.flagEnableFWC = false 来禁用场强减弱或 ID 为0 (fwc pid 输出为0时、不需要 FWC)时、所有的内容都匹配。   EST_getFm_LP_Hz (estHandle)给出的电机转速、频率和输出相同且稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.检查电机的极对是否设置正确。

    2.检查 PWM 和控制频率是否按照您的需要正确设置

    3.限制磁场减弱电流,并调整磁场减弱控制器的增益。

    捕获一些电流波形并发布这些图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1和2设置正确

    3.您能指导我如何调节这些增益吗

    4.我将提供硬件表单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 user.h 中设置磁场减弱控制的初始控制参数、如下所示。

    //! 简要定义用于磁场减弱控制的 KP 增益
    #define USER_FWC_KP                0.05

    //! 简要定义用于磁场减弱控制的 Ki 增益
    #define USER_FWC_KI                0.0002

    //! 简要定义磁场减弱控制的最大电流矢量角度
    #define USER_FWC_MAX_ANGLE         (float32_t)(-75.0)                             //度
    #define USER_FWC_MAX_ANGE_RAD     USER_FWC_MAX_ANGE* MATH_PI/((float32_t)(180.0))  // rad

    //! 简要定义磁场减弱控制的最小电流矢量角度
    #define USER_FWC_MIN_ANGLE         (float32_t)(0.0)                               //度
    #define USER_FWC_MIN_ANGE_RAD     USER_FWC_MIN_ANGE* MATH_PI/((float32_t)(180.0))  // rad

    或者通过在线更改观察窗口中下面的变量来调整控制参数。

    FWC.PI.KP

    FWC.PI.KI

    Fwc.pi.outMin

    FWC.PI.outMax

    在这种情况下、您可以通过如下增加值来限制 ID、以限制 ID。

    #define USER_FWC_MAX_ANGLE         (float32_t)(-80.0)    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我要这么做