This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:在 TMS/GPIO36和 TDI/GPIO35被拉至低电平时无法进入 MAIN ()

Guru**** 2533900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1125423/tms320f28035-failed-to-enter-main-with-tms-gpio36-and-tdi-gpio35-pulled-low

器件型号:TMS320F28035

由于  IO 数量限制、我的客户也将 JTAG 信号(TCK、TDI、TMS 和 TDO)与 GPIO 功能一起使用。 它们在其应用中使用 TMS/GPIO36和 TDI/GPIO35作为输入信号。 但是、他们发现  在加电期间 GPIO35和 GPIO36上的电压是否很低、固件似乎无法进入 main ()。 请帮您检查可能的原因吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    我们的 JTAG 专家本周已不在办公室。 请在下周开始前回复

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢你的帮助。 请帮助跟进此问题吗? 客户等待我们的反馈来解决这一紧急问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    您知道 TRST 信号的状态和 JTAGDEBUG 寄存器吗? 我想确保 GPIO 确实配置为 GPIO 模式。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marlyn、

    客户确认 TRST 引脚被10k 电阻下拉。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    可能需要更强的下拉电阻。 如果可能、TRST 是否可以仅出于调试目的接地、以查看更强的下拉是否会达到目的。  

    此致、

    Marlyn