Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02000
主题中讨论的其他器件:TIDM-02000
我将查看在 PWM 中实现死区的示例代码。 这里是 高电平有效互补 PWM 的设置
//
// Active high complementary PWMs - Setup the deadband
//
EPwm3Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; // 0x3
EPwm3Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; // 0x2
EPwm3Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL; // 0x0
EPwm3Regs.DBRED = EPWM3_MIN_DB;
EPwm3Regs.DBFED = EPWM3_MIN_DB;
EPwm3_DB_Direction = DB_UP;


但我不理解这里的逻辑。 在我看来、在图3.32中、AHC 的波形是通过先让上波形具有上升沿 DB (红色)、然后让下波形具有红色来实现的。 在查看设置代码时、这似乎并不是这样。 是否有人可以向我解释 AHC 设置的工作原理?