主题中讨论的其他器件: C2000WARE
您好!
我非常不熟悉 TMS320F28379D 上的编程、 我希望利用技术参考中提到的高分辨率相移控制。 该参考说明使用 TRREM 而不是 TBPHSHR 进行高分辨率相移、这在 C2000Ware 死区示例中显示、但我在示例中使用 TRREM 寄存器和我自己的程序进行了实验(注释掉、扫描值)、看不到它会产生任何差异。 由于 PWM 的上升沿看起来根本不会移动、无论 TRREM 值如何、更改是否太精细而无法在示波器上查看? 我出于好奇尝试了 TBPHSHR、发现尽管循环中的值被扫描、但仍然没有动作。 我认为我对 TRREM 和 TBPHSHR 寄存器的理解不够、因为我不知道死区示例有什么不同、尽管它是 TRREM 用法的最重要示例。 请告诉我可以帮助解释的任何内容。