This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:用于使 PWM 跳变的引脚

Guru**** 2752875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, TMS320F28031, TMS320F2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1127373/tms320f280039c-pins-for-tripping-the-pwm

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件: TMS320F28031TMS320F2810

请告知我应该使用哪些引脚来使 TMS320F280039C 中的 PWM 跳闸。

例如、在 TMS320F28031中、我们有 Tripzone 引脚用于此目的。

在 TMS320F2810中、我们有 PDPINT 引脚用于此目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任何 GPIO。 您通过输入 XBAR 后跟 ePWM XBAR 获取该 GPIO。 在 ePWM XBAR 中、您可以配置为 TRIP4+输入之一。 该跳闸输入可用于使 ePWM 跳闸。

    您还可以选择使用一个特定的 INPUTXBAR 1、2、3、6跳过 EPWMXBAR。