This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28378D:tms320f28378

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1126971/tms320f28378d-tms320f28378

器件型号:TMS320F28378D

您好!

我尝试在差分模式下使用内部 ADC、但找不到任何相关的示例代码。

我已将 ADC 配置为在差势模式下使用。

问题是、我是否需要读取两个引脚或单个引脚上的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此链接将带您进入 DS 的部分、其中对此进行了更详细的说明: https://www.ti.com/document-viewer/TMS320F28388D/datasheet/GUID-9D6489E8-91DB-4832-9455-28CC8438C50C#TITLE-SPRSP14T4738267-67

    本质上、对于差分模式、您将为两个引脚提供以 ADC 共模为中心的差分电压。 在这种情况下、共模为 VREFHI/2。

    例如 、ADCINxP = VREFHI 和 ADCINxN = VSSA 上的电压将给出65535的 ADC 结果。  同样、ADCINxP = VSSA 和 ADCINxN = VREFHI 将给出一个值为0的 ADC 结果。  如果 ADCINxP = ADCINxN = VREFHI/2、则 ADC 结果将是32767的中间代码。

    请告诉我这是否有帮助。

    最棒的

    Matthew