This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28015:对 PI 参数感到困惑。

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1124423/tms320f28015-confused-in-pi-parameters

器件型号:TMS320F28015
主题中讨论的其他器件:SFRA

尊敬的团队:

我设计了一个简单的传统降压转换器、并使用 PSIM 软件的 HIT 和试用方法选择 PI 控制器的 P 和 I 参数。 当我在 MCU 实验中使用相同的 PI 参数时、降压转换器的阶跃响应与仿真不同。 我的问题是如何获取 TI MCU 的等效 PI 参数。

谢谢你。

James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    在您的仿真模型中、 是否添加了 ADC ZOH 数字计算延迟?  

    您还可以尝试使用 SFRA 获取硬件上的受控体响应、并相应地设计控制器、以防硬件组件值发生变化。  

    谢谢、

    Qing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qing

    感谢您的快速回复。

    我已将其传达给我的客户

    祝你度过美好的一天!

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Qing,

    我检查了建议的解决方案、我的答案是我不使用 ADC ZOH、我也不熟悉 SFRA。

    祝你度过美好的一天!

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 SFRA、请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/spruhz5a/spruhz5a.pdf?ts=1660571588208

    此外、您还可以查看实施了 SFRA 的一些参考设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qing

    感谢您的快速回复。

    我已将其传达给我的客户

    祝你度过美好的一天!

    James