This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:从 TMS320F280041C 迁移到 TMS320F280039C

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, TMS320F280041C, C2000WARE, TIDM-02010, TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1127006/tms320f280039c-migrating-from-tms320f280041c-to-tms320f280039c

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:TMS320F280041CTMDSHVMTRINSPINC2000WARETIDM-02010

尊敬的 TI:

我们正在 从 TMS320F280041C 迁移到 TMS320F280039C、我们已经使用 了 tmdshvmtrinspinspinspectin 参考解决 方案、现在我们希望使用 TMS320F280039C。 我们将 C2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_01_00用于现有项目。 我们需要  TMS320F280039C 的参考解决方案。 我们还将需要  

1. dCSM 链接器文件

 f28004x_flash_cpu_is. cmd 文件

3.等效 f28004x_dcsm_z1otp.asm 文件

 

Anup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议下载 MC SDK 4.00.00。 我们为 TIDM-02010参考设计添加了 F28003x 项目。 与 F28004x 不同、我们不支持 F28003x 上 ROM 中的 InstaSPIN-FOC、因此您需要使用 InstaSPIN-FOC 代码的.lib 版本、该版本在 TIDM-02010代码中进行了演示。

    我们还有一个通用电机控制实验室项目、该项目目前仅支持 F28002x、但它还使用 InstaSPIN-FOC .lib 并支持 TMDSHVMTRINSPIN 板、因此它可以是一个很好的参考。 我们计划发布通用实验室的 F28003x 版本、但到今年晚些时候才会发布。

    惠特尼