This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:连接到目标2131时出现 LAUNCHXL-F280039C 错误

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C, TMS320F280039C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1127234/tms320f280039c-launchxl-f280039c-error-connecting-to-the-target-2131

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280039CC2000WARE

大家好、我有一个用于 LAUNCHXL-F280039C 的项目、我过去能够对其进行调试。 当我再次加载项目、编译了一个用于将代码加载到闪存中的代码时、一个窗口显示错误2131、如下图所示。 我可以使用同一个板调试其他项目、当我比较配置时、看不到任何差异。 这是什么?

我使用的是 CCS 版本11.2.0

测试连接:

[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\ARI~1.SAN\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs1120\0\0\BrdDat testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100/110/510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为'17 2022'。
库构建时间为'15:43:48'。
库软件包版本为'9.7.0.00213'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG IR 完整性扫描测试成功。

---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG DR 完整性扫描测试成功。

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您的项目中、请查看目标配置、并确保:

    • 您正在使用 CPU1_LAUNCHXL_RAM 构建配置
    • TMS320F280039C_LaunchPad.ccxml 处于活动状态。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 在两个项目中使用 CPU1_LAUNCHXL_FLASH。 从 F28003x 导入的新示例调试器工作。  TMS320F280039C_LaunchPad.ccxml 以相同的形式激活两个项目。  为什么一个在地狱中工作、另一个不工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ari、

    未正常工作的电路板以前在工作、还是第一次尝试?

    您能否检查引导模式并确保它处于"等待引导"模式、然后重试?

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Santosh Jha。

    我将对两个项目使用相同的板。 这是一个 LaunchPad-F280039C。 非工作项目以前工作过、它从驱动器库示例中启动、并按照"F28003x 固件开发包"手册添加了位字段支持。 然后 我将 DCL、spll 和其他库复制到项目文件夹中、我尝试在"workspace_v11"目录之外移植项目、但仍需要安装 C2000Ware_4_01_00_00才能编译!  

    从现在到工作时间的区别在于、我在另一个目录中编译工程、我不记得目录的名称、因为我从网络复制了工程、并将其放置在计算机上的任何随机本地文件夹中以进行编译以进行调试。 我可能错过了调试所需的一些文件的链接。

     我使用的是相同的 CCS 版本、因此这不是 CCS 版本问题、当我在另一台计算机和另一台 LaunchPad-F280039C 中测试它时 、仍然存在相同的调试问题。 是否有一个或多个与调试相关的文件可从调试的项目复制到不调试的项目? 或者我需要注意的某个文件路径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ari、

    感谢您提供额外信息。 如果它以前正常工作、则可能是从闪存引导、闪存中存在一些导致问题的代码。 我建议尝试"等待引导"模式。 这样、它就不会从闪存运行任何代码。

    请参阅用于引导模式的 Launchpad 的用户指南。 这是用户指南的链接。

    https://www.ti.com/lit/pdf/spruj31

    谢谢、此致、

    桑托什