This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:描述 F28002x 系列 SCI API 说明的文档

Guru**** 2930540 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1125186/tms320f280021-document-describing-api-description-of-f28002x-series-sci

器件型号:TMS320F280021
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

是否有描述诸如 sci.h 中定义的 SCI_getRxStatus()等函数的文档?
F28002x API 指南对 PWM 和 ADC 模块驱动程序库进行了解释、但几乎没有对 SCI 进行解释。

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Astro、

    还应在 F28002x API 指南中捕获 SCI API、但看起来存在问题。 目前它仅显示以下语句

    /.. doxygengroup::sci_API  

    将向开发团队提出这一问题、并将在即将发布的 C2000Ware 中予以修复。  

    同时,您可以使用 driverlib/sci.h 文件来引用 driverlib/sci.c,这些文件包含 API 说明。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Astro、  

    此问题将在 C2000Ware 的下一版本中解决。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Siddharth

    这是我的误解。 ROM 映像在 ROM 中运行。 我还没有遇到任何问题、但我想知道如何调试这个 ROM 映像。

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Astro、  

    请求您为此查询打开一个新线程、以便将其分配给相应的专家。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发送了错误的回复地址。 关闭此主题!!