This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:使用 InstapIN-Motion GUI 中的 user.h 参数跳过电机识别

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301-69M-KIT, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1127516/drv8301-69m-kit-skip-motor-identification-using-user-h-parameters-with-instapin-motion-gui

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

您好!

我将使用 简单的演示 GUI (instaspin"运动")来测试 DRV8301-69M-KIT 驱动套件。 我对微控制器和 C 项目没有太多经验、因此这对我来说更简单。  在"电机识别"选项卡上、我可以为识别方法选择"user.h 设置"。 如果我单击"Identify Motor"、我会看到出现一些 user.h 默认设置。 我的问题是:如何更改 user.h 默认设置、以便跳过识别过程? 演示 GUI 在哪里使用 user.h 文件?

在我的测力计测试期间、由于某些故障导致我无法复位(使用 GUI 中的"Reset DRV FAULT"按钮)。 我每次都要关闭驱动器并执行识别步骤、这很耗时。

谢谢你

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 MotorWare 中找到用户指南、如果您使用的是 TI EVM 套件、只需按照指南并使用 GUI 运行电机即可。 您必须首先识别电机、InstaSPIN-MOTION GUI 不支持 user.h 设置。

    \ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\guis\hvkits_8312s_8301s

    您可以使用适用于 BoosterPack 的通用 GUI、如果您不想识别电机、请按照以下文件夹中的指南使用此 GUI。

    \ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\GUI\universal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您 Yanming。 此文件夹中的指南比我之前关注的指南更新、并提供了更多信息。 我将查看通用 GUI。

    此致、

    Jeff