This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:以太网数据传输

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1128052/tms320f28384d-ethernet-data-transfer

器件型号:TMS320F28384D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的团队:

我的项目是从一个内核的 CAN 读取数据并从 CM 内核通过以太网发送数据。我可以从 CAN 读取数据。请建议我使用一个示例程序进行以太网数据传输。提前感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否计划在 CM 内核上运行任何 TCP/IP 堆栈?  您可以查看 C2000Ware 中提供的示例。  您可以查看 位于 C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\libraries\communications\ethernet/third_party/lwip\examples\的 enet_lwip 示例。 它使用 LWIP TCP/IP 堆栈。

    此致

    Siddharth