This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:BOOSTXL-3PHGANINV

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-3PHGANINV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1128112/launchxl-f28379d-boostxl-3phganinv

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-3PHGANINV

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

我将 LAUNCHXL-F28379D 连接到 BOOSTXL-3PhGaNInv、程序仅设置为 PWM 输出。 使用示波器测量相应的 PWM 引脚、输出波形正常、但逆变器没有电压输出、原因是什么?

谢谢、此致

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以询问客户他们的问题吗? 喜欢他们使用的示例项目? 他们正在处理哪个构建级别? 他们如何检查逆变器上的电压输出? 它们是否将电源连接到  BOOSTXL-3PhGaNInv 板?