This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:将使用 CLA 的 PI 控制器添加到 C28x CPU 上运行的 FreeRTOS 项目1.

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1124969/tms320f28379d-add-pi-controller-using-cla-to-freertos-project-running-on-c28x-cpu-1

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我在 CPU 1上运行了一个 FreeRTOS 项目。 我想在其中添加一个使用 DCL 库中的 CLA 的 PI 控制器。

我是否可以遵循 F2837xD 的示例项目?

此致、

Rashmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rashmitha、

    我们没有基于 F2837xD 的示例。 下面 是 C2000ware 中 F28069器件的一个基于 CLA 的 PI 示例。  

    C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\libraries\control\DCL\c28\examples\F28069_pi_cla

    此致、

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回复。

    我指的是您建议的示例、也指为 F2837xD 提供的 CLA 示例、以了解所需的链接器文件更改。

    我看到 DCLCLA.h 文件为实现2个并行 PID 回路提供了以下原型

    extern float32_t DCL_runPID_L1 (DCL_PID_CLA *p、float32_t rk、float32_t lk、float32_t lk);

    extern float32_t DCL_runPID_L2 (DCL_PID_CLA *p、float32_t rk、float32_t lk、float32_t lk);

    我想知道是否可以同时使用3个 PI 环路。

    此外、是否有多个 PI 环路同时运行的示例?

    此致、

    Rashmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rashmitha、

    L1和 L2的拓扑略有不同、不适用于实现多个 PI 环路。 有关更多详细信息、请参阅 DCL 用户手册图7和8。

    要实现多个 PI 环路、您可以为  每个环路创建 DCL_PID_CLA 结构的多个实例、并 在运行环路时指向相应的实例。 谢谢。

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    感谢您的回复。 我肯定会使用多个实例而不是 L1/L2。

    我收到一些有关 w.r.t 的警告。在链接器文件中所做的更改如下所示。

    我的链接器文件如下所示、我将 CLA 包含的项目中的链接器文件的一部分添加到了我的原始链接器文件中

    #ifdef CLA_C
    // Define a size for the CLA scratchpad area that will be used
    // by the CLA compiler for local symbols and temps
    // Also force references to the special symbols that mark the
    // scratchpad are.
    CLA_SCRATCHPAD_SIZE = 0x100;
    --undef_sym=__cla_scratchpad_end
    --undef_sym=__cla_scratchpad_start
    #endif //CLA_C
    
    MEMORY
    {
    PAGE 0 :  /* Program Memory */
              /* Memory (RAM/FLASH) blocks can be moved to PAGE1 for data allocation */
              /* BEGIN is used for the "boot to Flash" bootloader mode   */
    
       BEGIN           	: origin = 0x080000, length = 0x000002
       RAMM0           	: origin = 0x000123, length = 0x0002DD
       RAMD0           	: origin = 0x00B000, length = 0x000800
       RAMLS0          	: origin = 0x008000, length = 0x000800	//2kb
       RAMLS1          	: origin = 0x008800, length = 0x000800
       RAMLS2      		: origin = 0x009000, length = 0x000800
       RAMLS3      		: origin = 0x009800, length = 0x000800
       RAMLS4      		: origin = 0x00A000, length = 0x000800
       RAMGS14          : origin = 0x01A000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       RAMGS15          : origin = 0x01B000, length = 0x000FF8     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
    
    //   RAMGS15_RSVD     : origin = 0x01BFF8, length = 0x000008    /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
       RESET           	: origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
    
       /* Flash sectors */
       FLASHA           : origin = 0x080002, length = 0x001FFE	/* on-chip Flash */
       FLASH_B_C_D           : origin = 0x082000, length = 0x006000	/* on-chip Flash */
    //   FLASHB           : origin = 0x082000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */
    //   FLASHC           : origin = 0x084000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */
    //   FLASHD           : origin = 0x086000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */ //8kb
       FLASHE           : origin = 0x088000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHF           : origin = 0x090000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHG           : origin = 0x098000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHH           : origin = 0x0A0000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHI           : origin = 0x0A8000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHJ           : origin = 0x0B0000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHK           : origin = 0x0B8000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */
       FLASHL           : origin = 0x0BA000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */
       FLASHM           : origin = 0x0BC000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */
       FLASHN           : origin = 0x0BE000, length = 0x001FF0	/* on-chip Flash */
    
    //   FLASHN_RSVD     : origin = 0x0BFFF0, length = 0x000010    /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
    PAGE 1 : /* Data Memory */
             /* Memory (RAM/FLASH) blocks can be moved to PAGE0 for program allocation */
    
       BOOT_RSVD       : origin = 0x000002, length = 0x000121     /* Part of M0, BOOT rom will use this for stack */
       RAMM1           : origin = 0x000400, length = 0x0003F8     /* on-chip RAM block M1 */
    //   RAMM1_RSVD      : origin = 0x0007F8, length = 0x000008     /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
       RAMD1           : origin = 0x00B800, length = 0x000800
    
       RAMLS5      : origin = 0x00A800, length = 0x000800
    
       RAMGS0      : origin = 0x00C000, length = 0x001000
       RAMGS1      : origin = 0x00D000, length = 0x001000
       RAMGS2      : origin = 0x00E000, length = 0x001000
       RAMGS3      : origin = 0x00F000, length = 0x001000
       RAMGS4      : origin = 0x010000, length = 0x001000
       RAMGS5      : origin = 0x011000, length = 0x001000
       RAMGS6      : origin = 0x012000, length = 0x001000
       RAMGS7      : origin = 0x013000, length = 0x001000
       RAMGS8      : origin = 0x014000, length = 0x001000
       RAMGS9      : origin = 0x015000, length = 0x001000
       RAMGS10     : origin = 0x016000, length = 0x001000
    
    //   RAMGS11     : origin = 0x017000, length = 0x000FF8   /* Uncomment for F28374D, F28376D devices */
    
    //   RAMGS11_RSVD : origin = 0x017FF8, length = 0x000008    /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
       RAMGS11     : origin = 0x017000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       RAMGS12     : origin = 0x018000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
       RAMGS13     : origin = 0x019000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
    
       CPU2TOCPU1RAM   : origin = 0x03F800, length = 0x000400
       CPU1TOCPU2RAM   : origin = 0x03FC00, length = 0x000400
    
       CLA1_MSGRAMLOW   : origin = 0x001480,   length = 0x000080
       CLA1_MSGRAMHIGH  : origin = 0x001500,   length = 0x000080
    }
    
    SECTIONS
    {
       /* Allocate program areas: */
       .cinit              : > FLASH_B_C_D      PAGE = 0, ALIGN(8)
    //   .text               : >> FLASHB | FLASHC | FLASHD | FLASHE      PAGE = 0, ALIGN(8)
    //   .text               : >> FLASHB_C | FLASHD | FLASHE      PAGE = 0, ALIGN(8)
    	 .text               : >> FLASH_B_C_D | FLASHE      PAGE = 0, ALIGN(8)
       codestart           : > BEGIN       PAGE = 0, ALIGN(8)
       /* Allocate uninitalized data sections: */
       .stack              : > RAMM1       PAGE = 1
       .switch             : > FLASH_B_C_D      PAGE = 0, ALIGN(8)
       .reset              : > RESET,      PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used, */
    
    #if defined(__TI_EABI__)
       .init_array         : > FLASH_B_C_D,       PAGE = 0,       ALIGN(8)
       .bss                : > RAMLS5,       PAGE = 1
       .bss:output         : > RAMLS3,       PAGE = 0
       .bss:cio            : > RAMLS5,       PAGE = 1
       .data               : > RAMLS5,       PAGE = 1
       .sysmem             : > RAMLS5,       PAGE = 1
       /* Initalized sections go in Flash */
       .const              : > FLASHF,       PAGE = 0,       ALIGN(8)
    #else
       .pinit              : > FLASH_B_C_D,       PAGE = 0,       ALIGN(8)
       .ebss               : >> RAMLS5 | RAMGS0 | RAMGS1,    PAGE = 1
       .esysmem            : > RAMLS5,       PAGE = 1
       .cio                : > RAMLS5,       PAGE = 1
       /* Initalized sections go in Flash */
       .econst             : >> FLASHF      PAGE = 0, ALIGN(8)
    #endif
    
       Filter_RegsFile     : > RAMGS0,	   PAGE = 1
    
       SHARERAMGS0		: > RAMGS0,		PAGE = 1
       SHARERAMGS1		: > RAMGS1,		PAGE = 1
       ramgs0           : > RAMGS0,     PAGE = 1
       ramgs1           : > RAMGS1,     PAGE = 1
       Cla1ToCpuMsgRAM  : > CLA1_MSGRAMLOW,   PAGE = 1
       CpuToCla1MsgRAM  : > CLA1_MSGRAMHIGH,  PAGE = 1
       Cla1DataRam0	    : > RAMLS1,	  PAGE = 0
       Cla1DataRam1	    : > RAMLS2,	  PAGE = 0
       Cla1DataRam2	    : > RAMLS3,	  PAGE = 0
    
        /* CLA specific sections */
        
       #if defined(__TI_EABI__)
       		Cla1Prog    : LOAD = FLASHE,
                          RUN = RAMLS4,
                          LOAD_START(Cla1funcsLoadStart),
                          LOAD_END(Cla1funcsLoadEnd),
                          RUN_START(Cla1funcsRunStart),
                          LOAD_SIZE(Cla1funcsLoadSize),
                          PAGE = 0, ALIGN(8)
       #else
          	Cla1Prog    : LOAD = FLASHE,
                          RUN = RAMLS4,
                          LOAD_START(_Cla1funcsLoadStart),
                          LOAD_END(_Cla1funcsLoadEnd),
                          RUN_START(_Cla1funcsRunStart),
                          LOAD_SIZE(_Cla1funcsLoadSize),
                          PAGE = 0, ALIGN(8)
       #endif
       
       #ifdef CLA_C
       /* CLA C compiler sections */
       //
       // Must be allocated to memory the CLA has write access to
       //
       CLAscratch       :
                         { *.obj(CLAscratch)
                         . += CLA_SCRATCHPAD_SIZE;
                         *.obj(CLAscratch_end) } >  RAMLS1,  PAGE = 0
    
       .scratchpad      : > RAMLS1,       PAGE = 0
       .bss_cla		    : > RAMLS1,       PAGE = 0
       .const_cla	    : > RAMLS1,       PAGE = 0
    #endif //CLA_C
    
       Cla1Prog         : > RAMLS4, PAGE=0
    
       CLADataLS0		: > RAMLS0, PAGE=0
       CLADataLS1		: > RAMLS1, PAGE=0
    
       Cla1ToCpuMsgRAM  : > CLA1_MSGRAMLOW,   PAGE = 1
       CpuToCla1MsgRAM  : > CLA1_MSGRAMHIGH,  PAGE = 1
    
    #ifdef __TI_COMPILER_VERSION__
        #if __TI_COMPILER_VERSION__ >= 15009000
            #if defined(__TI_EABI__)
                .TI.ramfunc : {} LOAD = FLASHE,
                                     RUN = RAMLS0,
                                     LOAD_START(RamfuncsLoadStart),
                                     LOAD_SIZE(RamfuncsLoadSize),
                                     LOAD_END(RamfuncsLoadEnd),
                                     RUN_START(RamfuncsRunStart),
                                     RUN_SIZE(RamfuncsRunSize),
                                     RUN_END(RamfuncsRunEnd),
                                     PAGE = 0, ALIGN(8)
            #else
                .TI.ramfunc : {} LOAD = FLASHE,
                                 RUN = RAMLS0,
                                 LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
                                 LOAD_SIZE(_RamfuncsLoadSize),
                                 LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
                                 RUN_START(_RamfuncsRunStart),
                                 RUN_SIZE(_RamfuncsRunSize),
                                 RUN_END(_RamfuncsRunEnd),
                                 PAGE = 0, ALIGN(8)
            #endif
        #else
       ramfuncs            : LOAD = FLASHE,
                             RUN = RAMLS0,
                             LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
                             LOAD_SIZE(_RamfuncsLoadSize),
                             LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
                             RUN_START(_RamfuncsRunStart),
                             RUN_SIZE(_RamfuncsRunSize),
                             RUN_END(_RamfuncsRunEnd),
                             PAGE = 0, ALIGN(8)
        #endif
    
    #endif
    
       /* The following section definitions are required when using the IPC API Drivers */
        GROUP : > CPU1TOCPU2RAM, PAGE = 1
        {
            PUTBUFFER
            PUTWRITEIDX
            GETREADIDX
        }
    
        GROUP : > CPU2TOCPU1RAM, PAGE = 1
        {
            GETBUFFER :    TYPE = DSECT
            GETWRITEIDX :  TYPE = DSECT
            PUTREADIDX :   TYPE = DSECT
        }
    
       /* The following section definition are for SDFM examples */
       Filter1_RegsFile : > RAMGS1,	PAGE = 1, fill=0x1111
       Filter2_RegsFile : > RAMGS2,	PAGE = 1, fill=0x2222
       Filter3_RegsFile : > RAMGS3,	PAGE = 1, fill=0x3333
       Filter4_RegsFile : > RAMGS4,	PAGE = 1, fill=0x4444
       Difference_RegsFile : >RAMGS5, 	PAGE = 1, fill=0x3333
    
    }
    
    /*
    //===========================================================================
    // End of file.
    //===========================================================================
    */
    

    请指导我清除上述警告吗? 是否需要包含其他一些.cmd 文件以支持 CLA?

    当加载到处理器上时、使用此链接器文件生成的.out 文件无法显示任何符号。  

    您还能指出链接器文件中是否存在导致符号丢失的错误吗? 因为在添加 CLA 相关行之前的原始链接器文件工作正常并显示了符号。

    此致、

    Rashmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rashmitha、

    链接器命令文件内容打包在#ifdef CLA_c 内 请在链接器设置中定义 CLA_C 符号。

    以下是相关帖子:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/673739/ccs-tms320f28377s-creating-output-section-scratchpad-without-a-sections-specification-cla_general?ReplyFilter=Answers&ReplySortBy=Answers&ReplySortOrder=Descending

    谢谢、

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的回答。 我在命令文件预处理中定义了符号、甚至尝试删除#ifdefs。

    符号仍然丢失。 当我加载代码时、我在调试窗口中看到下面的屏幕

    此致、

    Rashmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rashmitha、

    1.请检查应用程序是否正在构建中,以便在编译器设置中启用调试符号的情况下进行调试

    2.您可以尝试从 CCS 菜单加载符号吗?

    谢谢、
    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    1。  

    2.当我从 CCS 菜单中单独加载时、我可以看到符号。 为什么会发生这种情况? 在添加 CLA 之前、项目正在自行加载符号

    尽管我没有看到 CLA 的任何符号

    此致、

    Rashmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rashmitha、CLA 此时指向没有代码因此没有符号出现的位置。 当 CLA 开始执行并且如果它在有真实代码的位置停止、符号应该会显示出来。

    谢谢、

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我现在使用  的是 C:\ti\c2000Ware_4_00_00_00\device_support\f2837xd\con\cmd 中的2837xD_FLASH_CLA_lnk_cpu1.cmd

    我在其中添加了几行以添加我的段。

    我将使用以下函数来配置 CLA

    //
    // configClaMemory - Configure CLA memory
    //
    void configClaMemory(void)
    {
    #ifdef _FLASH
    	extern uint32_t Cla1funcsRunStart, Cla1funcsLoadStart, Cla1funcsLoadSize;
    	//
    	// Copy over code from FLASH to RAM
    	//
    	memcpy((uint32_t*) &Cla1funcsRunStart, (uint32_t*) &Cla1funcsLoadStart,
    			(uint32_t) &Cla1funcsLoadSize);
    #endif //_FLASH
    
    #ifdef CPU2
        //
        // Enable CPU2 clocking at the sys clock level
        //
        SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_CLA1);
    #endif //CPU2
    
    	//
    	// Initialize and wait for CLA1ToCPUMsgRAM
    	//
    	MemCfg_initSections(MEMCFG_SECT_MSGCLA1TOCPU);
    	while (!MemCfg_getInitStatus(MEMCFG_SECT_MSGCLA1TOCPU))
    	{
    	}
    
    	//
    	// Initialize and wait for CPUToCLA1MsgRAM
    	//
    	MemCfg_initSections(MEMCFG_SECT_MSGCPUTOCLA1);
    	while (!MemCfg_getInitStatus(MEMCFG_SECT_MSGCPUTOCLA1))
    	{
    	}
    
    	//
    	// Select LS4RAM to be the programming space for the CLA
    	// First configure the CLA to be the master for LS4 and then
    	// set the space to be a program block
    	//
    	MemCfg_setLSRAMMasterSel(MEMCFG_SECT_LS4, MEMCFG_LSRAMMASTER_CPU_CLA1);
    	MemCfg_setCLAMemType(MEMCFG_SECT_LS4, MEMCFG_CLA_MEM_PROGRAM);
    
    	//
    	// Next configure LS0RAM and LS1RAM as data spaces for the CLA
    	// First configure the CLA to be the master for LS0(1) and then
    	// set the spaces to be code blocks
    	//
    	MemCfg_setLSRAMMasterSel(MEMCFG_SECT_LS0, MEMCFG_LSRAMMASTER_CPU_CLA1);
    	MemCfg_setCLAMemType(MEMCFG_SECT_LS0, MEMCFG_CLA_MEM_DATA);
    
    	MemCfg_setLSRAMMasterSel(MEMCFG_SECT_LS1, MEMCFG_LSRAMMASTER_CPU_CLA1);
    	MemCfg_setCLAMemType(MEMCFG_SECT_LS1, MEMCFG_CLA_MEM_DATA);
    }
    
    
    //
    // CLA_initCpu1Cla1 - Initialize CLA1 task vectors and end-of-task interrupts
    //
    void CLA_initCpu1Cla1(void)
    {
    	//
    	// Compute all CLA task vectors
    	// On Type-1 CLAs the MVECT registers accept full 16-bit task addresses as
    	// opposed to offsets used on older Type-0 CLAs
    	//
    	EALLOW;
    	CLA_mapTaskVector(CLA1_BASE, CLA_MVECT_1, (uint16_t) &Cla1Task1);
    //	CLA_mapTaskVector(CLA1_BASE, CLA_MVECT_2, (uint16_t) &Cla1Task2);
    //	CLA_mapTaskVector(CLA1_BASE, CLA_MVECT_3, (uint16_t) &Cla1Task3);
    //	CLA_mapTaskVector(CLA1_BASE, CLA_MVECT_4, (uint16_t) &Cla1Task4);
    //	CLA_mapTaskVector(CLA1_BASE, CLA_MVECT_5, (uint16_t) &Cla1Task5);
    //	CLA_mapTaskVector(CLA1_BASE, CLA_MVECT_6, (uint16_t) &Cla1Task6);
    //	CLA_mapTaskVector(CLA1_BASE, CLA_MVECT_7, (uint16_t) &Cla1Task7);
    //	CLA_mapTaskVector(CLA1_BASE, CLA_MVECT_8, (uint16_t) &Cla1Task8);
    
    	//
    	// Enable the IACK instruction to start a task on CLA in software
    	// for all  8 CLA tasks. Also, globally enable all 8 tasks (or a
    	// subset of tasks) by writing to their respective bits in the
    	// MIER register
    	//
    	CLA_enableIACK(CLA1_BASE);
    	CLA_enableTasks(CLA1_BASE, CLA_TASKFLAG_ALL);
    
    	//
    	// Configure the vectors for the end-of-task interrupt for all
    	// 8 tasks
    	//
    	Interrupt_register(INT_CLA1_1, &cla1Isr1);
    	Interrupt_register(INT_CLA1_2, &cla1Isr2);
    	Interrupt_register(INT_CLA1_3, &cla1Isr3);
    	Interrupt_register(INT_CLA1_4, &cla1Isr4);
    	Interrupt_register(INT_CLA1_5, &cla1Isr5);
    	Interrupt_register(INT_CLA1_6, &cla1Isr6);
    	Interrupt_register(INT_CLA1_7, &cla1Isr7);
    	Interrupt_register(INT_CLA1_8, &cla1Isr8);
    
    	//
    	// Enable CLA interrupts at the group and subgroup levels
    	//
    	Interrupt_enable(INT_CLA1_1);
    	Interrupt_enable(INT_CLA1_2);
    	Interrupt_enable(INT_CLA1_3);
    	Interrupt_enable(INT_CLA1_4);
    	Interrupt_enable(INT_CLA1_5);
    	Interrupt_enable(INT_CLA1_6);
    	Interrupt_enable(INT_CLA1_7);
    	Interrupt_enable(INT_CLA1_8);
    }
    

    然后在.cla 文件中、我定义了如下 CLA 任务

    __interrupt void Cla1Task1(void)
    {
    	__mdebugstop();
    
    // run the PI controller
    	uk1 = DCL_runPI_L1(&pi1, rk1, yk1);
    	uk2 = DCL_runPI_L1(&pi2, rk2, yk2);
    	uk3 = DCL_runPI_L1(&pi3, rk3, yk3);
    
    	__mnop();
    
    }

    我可以编译项目、而不会出现任何错误或警告。 我可以看到 CPU 和 CLA 正在运行。 该控件到达 CLA 任务并在每次运行时停止、即使没有断点。

    如何越过此内置断点、如行为?

    此致、

    Rashmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rashmitha、

    在上面的 Cla1Task1 C 代码片段中,我看到代码包括_mdebugstop()指令。 这是一个软件断点指令、因此 CLA 任务每次执行时都会停止。

    谢谢、
    Ashwini