This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:制造时间。

Guru**** 2517080 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2809, TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1128174/tms320f2809-manufacturing-time

器件型号:TMS320F2809
主题中讨论的其他器件: TMS320F280039C

您好!

我们是医疗设备制造商、我们在控制板中使用 TMS320F2809。  这是一款"旧"微控制 器、因此我们想知道您是否有停止制造此组件的预测、因为我们需要计划使用新型微控制器进行新的硬件开发。

此外、我们还希望在同一产品系列中显示更新的微控制器。

谢谢、

Andrias Mathius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有计划停止此器件的制造。

    对于较新的一代、我建议查看  

    TMS320F280039C 系列、采用您目前可能使用的100引脚 LQFP 封装。 如果您使用的是100 BGA、我们将不再提供类似器件、但我们将在2023年初发布一些您感兴趣的新产品。