This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TIDA-01606:TINV_IDREF_pu 定义

Guru**** 661510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1127685/tms320f28377d-tida-01606-tinv_idref_pu-definition

器件型号:TMS320F28377D

您好、香榭丽舍

如"TIDUE53F" 第3.2.3.2章所述:

关于 "TINV_IDREF_pu 为 PFC 运行模式定义了一个负号、为逆变器运行模式定义了一个正号"、 为" PFC 模式的一个负号"和"逆变器模式的一个正号"

两者都是根据软件要求定义的、还是 可以反比定义? 请帮帮我。

谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    在实验6的现有代码示例中  、如 上所述定义了 TINV_IDREF_pu。 如果您要使用此示例测试系统、则定义必须保持与此类似。

    一般而言、如果您想重写软件的某些部分、那么也可以选择更改此定义、但我不建议这样做。

    在您的案例中、该变量的符号应该反转是否有具体原因?

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    我将尝试在下面总结与 TINV_IDREF_pu 相关的最重要一点。

    该值可以为正、也可以为负:

    • 正意味着有功功率将从直流总线流向电网
    • 负意味着有功功率将从电网流向直流总线。

    在使用连接到直流总线的电阻器运行交流/直流时、运行具有负电流的环路是合理的。 电阻器无法将功率推向电网。

    在直流电源连接到直流总线的情况下运行交流/直流电源时、如果直流电源是双向电源、则电流可以为正或负。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Riccardo