This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:替代器件

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1128293/tms320f28069-alternative-device

器件型号:TMS320F28069

大家好、

我们的客户正在寻找 TMS320F28069PZPS 引脚兼容的替代器 件、并希望确认如果不使用 USB、具有 USB 选项的某些器件是否会像该器件那样工作。  除了  TMS320F28069FPZPQ、 TMS320F28069UPZPS 和  TMS320F28069MPZPQ、我们还有替代器件吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    是的、在这种情况下、它们可以用 USB 设备替代非 USB 设备。  以下是一个选项:

    TMS320F28069PZPQ (汽车级与工业级)

    TMS320F28069UPZPS (提供 USB、其他功能不变)

    请告诉我这些变量是否储备充足、如果不储备、我需要深入挖掘一点、以查看其他变量中是否有替换变量。

    展望未来、您能否询问客户他们是否在器件上使用 CLA 和/或 VCU?

    最棒的

    Matthew