This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2811:C2000微控制器论坛

Guru**** 2391145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1128386/tms320f2811-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320F2811

我的问题是关于 DSP2811的 CSM。

背景:

我们使用 CSM 功能来防止 未经授权的人员获取或修改已下载到 DSP 的代码。

2. 我们更改了密码,只有开发人员知道新密码。  

3.我们还为加载包设计了下载版本限制,以防止有人通过将不同的固件加载到更便宜的产品中来假冒高级产品。

4.我们将一些非常重要的值写入 OTP 区域,以防止有人修改它们。

但我们在市场上发现了一件奇怪的事情,一些商人在销售我们的控制板,这些控制板与我们的正式控制板不同,首先,密码改为全“F”,其次,OTP 的保护功能不起作用。  

6.不管怎样,我们都希望永久锁定 DSP。 这意味着、一旦我们将加载包下载到 DSP、任何其他人都无法通过 JTAG 访问 DSP、并且无法永久下载或上传。

根据我想问的背景、如果我将密码更改为完全"0"以永久锁定 DSP、 该程序是否仍然工作?  换句话说、锁定 DSP 是否会影响代码的正常运行?

我在锁定 DSP 方面的经验较少、因此 我想得到一个明确的结论、即我可以通过将"0"写入0x3F7FF8-0x3F8000来锁定 DSP、同时 确保我的 DSP 中的软件仍然正常工作。

这是一个紧急情况、我希望尽快从 TI 工程师处获得回复。 为了方便沟通、我们能否通过电子邮件进行沟通、我的电子邮件是 ruixuan.sun@cn.abb.com。  期待您的回复、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      请与我发起"友谊请求"(只需将光标悬停在我的姓名上即可选择该选项)。 一旦我接受您的请求、我们就可以进行私下沟通。