This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:如何使用 C2000-GANG 下载 TMS320F28027F 芯片的程序?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG, TMS320F28027F, TMS320F28027, C2000WARE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1114026/c2000-gang-how-to-use-c2000-gang-to-download-programs-for-tms320f28027f-chip

器件型号:C2000-GANG
主题中讨论的其他器件: TMS320F28027FTMS320F28027C2000WAREMOTORWARE

你好

如何使用 C2000-GANG 下载 TMS320F28027F 芯片的程序? 我发现 C2000-Gang 中的 MCU 类型没有 TMS320F28027F、只有 TMS320F28027。 我选择了 TMS320F28027。 但下载失败。 写入 RAM 错误。 我应该怎么做? 谢谢你

此致、
兴云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyun、

    之前、Elprotronic (Gang 开发人员)向我们提到、他们测试了 TMS320F28027 GANG 配置以在 TMS320F28027F 上执行闪存操作-并且它工作正常。  

    让我与他们核实一下、几天内就会回来。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,Vamsi。谢谢

    期待您的回答!

    此致、

    兴云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyun、

    您使用的 Gang 的硬件和软件版本是什么?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    硬件版本为1.05

    已尝试使用软件版本 V1.0.4.6和 V1.1.7.0。 它们都不起作用。

       

    此致、

    兴云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyun、

    感谢您提供信息。  这将有助于与 Elprotronic 进行讨论。

    此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    谢谢! 我希望它能得到解决。

    此致、

    兴云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyun、

    从我的方面来看、我 在 GANG 中找不到 TMS320F28027F (器件列表)的支持。  我将与 Gang 团队核实、看看他们是否可以很快添加它。  我将在本周结束前回来。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢、Vamsi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Xingyun、

    请勿在本周结束前对此主题作进一步回复。  这有助于将线程保持在打开模式、以便我们进行跟踪。  谢谢你。

    此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以从我们的网站上尝试最新的软件吗?

    https://content.elprotronic.ca/C2000-GANG-Setup.zip

    请告诉我状态是否相同。

    Gregory Czajkowski
    Elprotronic.Inc.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Xingyun、

    让我们了解最新软件的运行情况。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新的软件也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyun、

    感谢您的更新。   

    Gregory 将提供有关何时可以添加此支持的更新。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    请问何时完成更新?

    谢谢、此致、

    Xiangyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyun、

    我在星期一(11)与格雷格会面。   

    我将在会议结束后通知您预计的空闲日期。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyun、

    Greg 正在从 vid 中恢复。 因此是延迟。

    请多花几天时间与他讨论。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyun、

    更新了:Elprotronic 订购的 TMS320F28027F。  希望在下周中或晚些时候为您提供更新。

    请勿在下周中旬之前回复此主题。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyun、

    Elprotronic 通过在 Gang 中选择 F28027来测试 F28027F、并且它们能够成功擦除、编程和验证。  未发现问题。

    但是、它们也将添加 F28027F 条目。

    以下是他们用于测试的软件: https://content.elprotronic.ca/C2000-GANG-Setup.zip

    如果您有其他疑问、请直接联系 Elprotronic。   

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给我一个成功的刻录计划、我会尝试、谢谢。

    我也希望您刻录该程序。 是否可以成功刻录?e2e.ti.com/.../proj_5F00_lab11a.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyun、

    我目前不在办公室。

    请发送电子邮件至 support@elprotronic.com

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    此邮箱无法接收邮件。我仍需要您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyun、

    您是说 Elprotronic 没有收到电子邮件吗?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给我一个成功的刻录计划、我会尝试、谢谢。

    我也希望您刻录该程序。 是否可以成功刻录?proj_lab11a.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接如下。

    https://content.elprotronic.ca/C2000-GANG-Setup.zip

    如果您有任何疑问、请发送电子邮件给我

    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.
    gregory@elprotronic.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyun、

    您是否尝试过 C2000Ware 中的任何示例?  您应该可以构建和加载许多示例(这就是您的刻录含义)。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用 C2000-Gang 下载此例程吗? 请尝试一下、谢谢!

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_17\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs5\proj_lab11a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyun、

    我们将在下一周尝试此操作后再次与您进行讨论。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyun、

    更新:Elprotronic 现在正在使用您的可执行文件尝试其设置。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后就是这种情况。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs5\proj_lab11a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兴云

    好的。  也会考虑这一点。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Xingyun、

     您能否通过引用此帖子将可执行文件(.out)发送到 support@elprotronic.com?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从我的个人电子邮件中发送了它、但我没有听到。为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyun、

    可以将其发送给我吗?  单击我的姓名并选择"请求好友"按钮。  请参阅此 E2E 帖子链接并向我发送该文件。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyun、

    我收到了该文件。  我们将尝试更新您的信息。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyun、

    使用从提供的可执行文件生成的十六进制文件对 F2807F 进行编程时未发现问题。

    谢谢、此致、

    Vamsi