This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用 LWIP 库启动"DHCP 服务器"服务

Guru**** 2525260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1127824/tms320f28388d-launching-the-dhcp-server-service-using-lwip-library

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我想知道 LWIP 库是否支持"DHCP 服务器"服务。  我正在使用 controlCARD 板(TMDCNCD28388D)、在 NDK 被弃用之前、我可以使用 NDK 库成功启动"DHCP 服务器"服务。 但是、在阅读 LWIP 文档和"enet_lwip"示例代码的某些部分后、我无法在 LWIP 库中找到有关"DHCP 服务器"服务的任何内容。

我发现有一种"自动 IP"模式、它似乎可以自动提供 IP、例如 NDK 库中的"DHCP 服务器"服务。 但是、我不确定它是否为我们提供了 NDK 库中"DHCP 服务器"服务的确切能力和功能。 如果有人能够确认 LWIP 库中是否有"DHCP 服务器"服务、我将不胜感激。

注:我只想确保这种“自动 IP”模式或 LWIP 库中调用的任何模式都为我们提供了 DHCP 服务器的所有功能,例如将 IP 分配给 DHCP 客户端、设置“池基址”、设置“池计数”和... 。

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、  

    AutoIP  允许在启动时为设备分配动态 IPv4地址。 但是,DHCP 需要 DHCP 服务器。 AutoIP 是一种选择 IP 地址的无服务器方法。   

    请在 LWIP 论坛上查看更多详细信息。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    感谢您对 AUTOIP 的解释。 实际上、我的主要问题是 LWIP 是否支持"DHCP 服务器"服务。

    另外、如果您能给我发送 LWIP 论坛的链接、我也很感谢。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、   

    LWIP 邮件列表链接在此处lwIP -轻量级 TCP/IP 堆栈-邮件列表[Savanna](nongnu.org) 

    此致

    Siddharth