This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:应用问题。

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1128167/tms320f280025-applications-issues

器件型号:TMS320F280025

使用 F280025芯片时、XRSN 引脚在上电后将定期输出低电平、时间间隔为14ns。

请帮助您了解出错的地方。

Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的引导模式设置为闪存引导并且器件未编程、则引导代码将发出重置命令。 您能否检查情况是否如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek Singh:

    谢谢、  

    当前 模式为闪存启动、无程序。

    2. 我现在没有焊接晶体振荡器,那么应该焊接1M 电阻吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [~ userid="469122" URL"μ C/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/CC2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1128167/tms320f280025-applications-issues/4185079#4185079"]1.  当前模式为闪存引导、无程序。[/quot]

    在这种情况下、BootROM 将使用 WD 发出复位命令、因此您会看到 XRSn 引脚上发生切换。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!