This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 CMPSS 的 TMS320F28379D

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1127918/tms320f28379d-with-cmpss

  • 如何使用 比较器子系统(CMPSS)对电平位移的交流信号进行过零检测...此外、cmpss 对于过零检测有多好...这意味着速度和精度优于 PLL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题已发送给我们的系统专家之一。 请在明天之前收到他们的回复。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jahangeer、

    借助 CMPSS、您可以将 DAC 阈值设置为电平位移的值。 CMPSS 可在我们的参考设计中用于检测 ZVS/ZCS 的过零。 我不知道将其用于交流正弦波检测、但可以。 如果需要、您可以为此目的使用 SPLL 或 ADC 后处理块。

    此致、