This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280049C:F280049M 与 F280049C controlCARD 之间的 CAN 外设问题。

Guru**** 2504975 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C, TMDSADAP180TO100, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1128241/tmdscncd280049c-can-peripheral-issue-between-f280049m-vs-f280049c-controlcard

器件型号:TMDSCNCD280049C
主题中讨论的其他器件: TMDSADAP180TO100C2000WARE

我已经为 F280049M 准备了工作代码(使用 MathWorks 2020b 嵌入式编码器完成)、该代码以500kbaud 的速率输出 CAN 消息。  当我将此代码移动到280049C (在嵌入式编码器中的器件下选择280049C)时、我的 CAN 总线会收到一个格式错误、然后 CAN 消息会在 CAN 总线上发出  在上电开始时、我有几条 CAN 消息(40-100条消息)、然后连续的 CAN 消息会发出、之后在280049C 上、总线上看不到任何消息。   

我已经验证了 GPIO 连接、因为我使用 TMDSADAP180to100时 、TMDSCNCD280049C 通过 CAN 收发器连接到 USB-EMU R3集线站。 我使用的是与280049M 相同的180to100和 UBS-EMU 集线站、这对于 CAN 流量来说效果良好。

到目前为止、我已经验证了 CANTx/Rx 的 GPIO、确保我使用的是 CAN A、并确保了正确的链接器文件。  280049C 电路板与280049M 有什么不同、会影响 CAN 输出吗?   

我找不到 F280049M 的任何原理图、因为这是一个实验、看起来不再可用。

感谢任何人能提供的任何潜在客户。

谢谢、

安倍