This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:内部错误:ICALL 不匹配

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1128267/tms320f28379d-internal-error-no-match-for-icall

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

这里发生了什么。 我收到了以下消息:

>> C:/ti/C2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_4_00_00_00/libraries/transforms/park/include/park.h、第293行:
              内部错误:ICALL 不匹配
 
 
这可能是一个严重的问题。  请使用与客户支持联系
此问题的说明以及导致此问题的源文件示例
出现内部错误消息。
 
无法继续编译-中止!

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您按原样构建其中一个 SDK 示例项目时、您是否会看到这种情况、或者您自己的应用中是否发生过这种情况? 您使用的是哪个版本的编译器?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们自己的应用程序发生的。 我正在将在 instaspin 单元(28069)上运行的代码转换为双核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20.2.5.LTS 编译器

    Code Composer Studio

     版本:10.4.0.202105291800
     构建 ID:N202105291800

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于发生这种情况时正在构建的源文件...

    [引用 userid="485554" URL"~/support/microboards/c2000-microboards-group/C2000/f/c2000-microboards-forume/1128267/tms320f28379d-internal-error-no-match-for-iCall">C:/ti/C2000/c2000Ware_MotorControl_SDK_4_00_park_00_g/包含以下内容的行代码转换:/00_morturch_293/00.h:
                  内部错误:ICALL[/报价]不匹配

    (笑声)  请按照文章 How to Submit a Compiler Test Case 中的说明进行操作

    谢谢、此致、

    乔治