This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:电源电压的复位 IC

Guru**** 2766965 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1128158/tms320f28379d-reset-ic-for-the-supply-voltage

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379D

您好、社区!

是否有人想告诉我为什么使用复位 IC (TPS3702CX33DDCT)来监控  TMDSCNCD28379D 控制卡中 VDD 电源的欠压? 实际上 、我 不理解使用 这样一个 IC 的原因、而微控制器本身会在低电源电压条件下进入复位状态。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jake、

    对于该器件、VDD 电源上没有内部监控器、当器件超出其 VDD 工作范围(最小1.14V)时、该监控器将自动复位。  问题在于、当压降时、将有一个从1.14V 下降到某些电压的周期、在此期间、器件仍将计时/执行指令、但无法保证器件能够在低于该电压时正常运行。  这会导致该区域出现未知的器件行为、直到总线上没有电压。  这包括错误处理指令、意外外设行为等

    为了防止这种情况发生、复位 IC 正在监控总线、并在电压超出规格时将器件置于复位状态。

    有一个内部 VDDIO 监视器、可在加电/断电期间使 IO 保持在已知(无屏)状态;但同样也适用于此处(以及为什么3.3V 上也有一个监视器)。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的回复。 我明白了。

    此致。