This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032-Q1:F2803x 的器件型号 ID 寄存器

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1128346/tms320f28032-q1-part-number-id-register-for-f2803x

器件型号:TMS320F28032-Q1
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

各位专家、您好!  

在第3代器  件中、有 DEV_CFG_regs.PARTIDL 和 PARTIDH 寄存器显示器件的器件型号和支持特性。 第2代器件如何? 例如 F2803x。 我在 F2803x 的 TRM 中找不到这种类型的寄存器。  

谢谢、此致、  

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第2代器件上、此信息在 DS vs TRM 中捕获。  下面是 F2803x DS 的第58页。  我不确定这些是否位于 C2000Ware 支持文件中、但客户可以根据需要添加这些位置。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matthew。